Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZM33606 你好、Jimmy、
您能否解释 您在本主题中给出的建议?
"LMZM33606 COUT 电容器偏斜帮助"
您的回复是 "根据表3数据表的建议、对于 Vout=12V 应用、输出电容应至少为50uF、额定电压至少为25V、这是输出电压额定值的两倍。 "
当前版本的 DS 有表3、其中需要 Vout=12V 100uF。 仅允许大于12且<=20 50uF 的情况。
由于电容器直流偏置在12V 时降额、这很重要、因为它会导致 6与12个电容器的差异。
我们计划在设计中将 LMZM33606用于12V 输出。
您能否提供一些有关您建议的并在数据表中提供的值的说明 ?
非常感谢!