This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:12V 输出50uF 或100uF 时的 LMZM33606 COUT 电容器?

Guru**** 2384770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962303/lmzm33606-lmzm33606-cout-capacitor-for-12v-output-50uf-or-100uf

器件型号:LMZM33606

你好、Jimmy、

您能否解释 您在本主题中给出的建议?

"LMZM33606 COUT 电容器偏斜帮助"

e2e.ti.com/.../2894677

您的回复是 "根据表3数据表的建议、对于 Vout=12V 应用、输出电容应至少为50uF、额定电压至少为25V、这是输出电压额定值的两倍。  "

当前版本的 DS 有表3、其中需要 Vout=12V 100uF。 仅允许大于12且<=20 50uF 的情况。

由于电容器直流偏置在12V 时降额、这很重要、因为它会导致 6与12个电容器的差异。

我们计划在设计中将 LMZM33606用于12V 输出。

您能否提供一些有关您建议的并在数据表中提供的值的说明 ?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    很好的收获 我相信我错了这个话题。 根据数据表中输出电压范围(>5V 至12V)的表3、建议的最小输出电容至少为100uF。  

    请在设计您的应用时考虑100uF 的最小输出电容。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 感谢您使用 E2E 论坛。