This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:端口配置差分瓦特。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959281/tps23881-port-configure-difference-watt

器件型号:TPS23881

您好、先生、

如果我们设计的 PSE 需要以下自动开关(瓦特)功率、

TPS23881是否仍然需要 MSP430或任何 MCU 软件控制?

1个端口提供60W 功率

2个端口提供30W+30W

3个端口提供15W + 15W + 30W

4个端口提供15W + 15W + 15W

5个端口提供7W+7W+15W+15W+15W

6个端口提供7W+7W+7W+7W+7W+15W+15W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    正确的、对于电源端口管理、需要通过 MCU 对 PSE 进行一些软件控制。

    您是否见过 FirmPSE 全系统软件解决方案? 这可能是您的软件开发的良好开端。 我们的 TPS23881产品页面上还提供了参考代码、可帮助您快速入门。

    参考代码:

    FirmPSE 链接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    主席先生,我想再问一个问题,

    如果每个端口具有相同的功率、可以在自动模式下实现吗? 不需要 MUC 控制? 如果可以的话。

    TPS23881是否可以为4类4线对8通道设计总共使用1个功率为90W 的器件?

    90W 设计必须通过4线对连接?

    那么、为什么4线对 bt 连接仅是4通道 RJ-45?

    是否可以共享4类4线对至8通道 RJ45的设计原理图或指南? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    只要电源可以提供所有端口的最大总功率、就可以将其设置为自动模式。 请注意、您仍然需要使用 MCU 将 PSE 设置为自动模式。

    对于90W、它必须由 TPS23881的4线对或2通道供电。 这意味着对于8个通道、每个 TPS23881的最大4线对90W 端口数为4个端口。 请告诉我们这是否有帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    明白了、感谢您的回复和帮助。

    是否可以共享4类4线对至8通道 RJ45的设计原理图或指南? 期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我相信您正在寻求一个使用8端口 PSE 的参考原理图、其中每个电源4线对? 那么、两个 TPS23881原理图? 请确认。

    如果是、我建议查看下面的24端口(4线对)解决方案、并且仅针对8个端口进行设计。 您还可以使用 FirmPSE 系统软件(也可以在下面的链接中)来帮助您开始使用完整的 PSE 系统软件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    明白了、谢谢。