Other Parts Discussed in Thread: TPS23881
您好、先生、
如果我们设计的 PSE 需要以下自动开关(瓦特)功率、
TPS23881是否仍然需要 MSP430或任何 MCU 软件控制?
1个端口提供60W 功率
2个端口提供30W+30W
3个端口提供15W + 15W + 30W
4个端口提供15W + 15W + 15W
5个端口提供7W+7W+15W+15W+15W
6个端口提供7W+7W+7W+7W+7W+15W+15W
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881
您好、先生、
如果我们设计的 PSE 需要以下自动开关(瓦特)功率、
TPS23881是否仍然需要 MSP430或任何 MCU 软件控制?
1个端口提供60W 功率
2个端口提供30W+30W
3个端口提供15W + 15W + 30W
4个端口提供15W + 15W + 15W
5个端口提供7W+7W+15W+15W+15W
6个端口提供7W+7W+7W+7W+7W+15W+15W
您好、 Darwin Fernandez、
主席先生,我想再问一个问题,
如果每个端口具有相同的功率、可以在自动模式下实现吗? 不需要 MUC 控制? 如果可以的话。
TPS23881是否可以为4类4线对8通道设计总共使用1个功率为90W 的器件?
90W 设计必须通过4线对连接?
那么、为什么4线对 bt 连接仅是4通道 RJ-45?
是否可以共享4类4线对至8通道 RJ45的设计原理图或指南? 感谢你的帮助。
您好、 Darwin Fernandez、
明白了、感谢您的回复和帮助。
是否可以共享4类4线对至8通道 RJ45的设计原理图或指南? 期待您的回复。