This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62366A:开关频率随 PWM 模式变化的原因

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62366A, TPS62130, TLV62095, TPS62864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958093/tps62366a-the-reason-why-switching-frequency-changes-with-pwm-mode

器件型号:TPS62366A
主题中讨论的其他器件: TPS62130TLV62095TPS62864

请告诉我开关频率因负载条件而波动的原因。
例如、在 TPS62366A 中、Ton 成为数据表表达式(3)中的常量值、但开关频率在图38中变化为1A 和4A。
我 知道开关频率随 PFM 模式变化、为什么开关频率随 PWM 模式变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    TPS62366A 基于 DCS 控制拓扑、请查看以下应用手册、其中讨论了 DCS 控制拓扑的频率变化。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    我没有听到您的反馈!

    您在这里有任何后续问题吗?

    请告诉我。

    谢谢、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我很抱歉,但我还不能理解你提供的文件的内容。
    这似乎需要更多的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    如果您对内容有任何疑问、请咨询。

    我们始终欢迎您的反馈。

    谢谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    请告诉我图2 (b)中2.5MHz 的 ON_TIME 在8V 或更低时增长的原因。

    这意味着 OFF_TIME 会缩短以弥补损耗、 如果可以计算损耗、是否可以计算开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    TPS62130的形状可实现高达17V 的低至3V 的输入电压操作。 这意味着功率级的内置方式也可维持低输入电压运行。 通过图2b 中较高的导通时间、您可以看到系统尝试补偿降压转换器在较低输入电压下具有的较高 RDS_ON 90至120和40至50。

    系统不是计算损耗、而是根据 VIN 电压调整其开关频率。  

    TPS62366的输入电压为2.8V 至5.5V、没有此限制。  

    您看到的仅适用于 TPS62130等具有宽输入电压运行的 DCS 控制。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您提供的文档、开关频率往往低于标称值。
    据了解、由于 Ton 的时间由 IC 中栅极驱动的延迟时间延长、开关频率会降低、因此 Toff 也会延长。
    每个 IC 的延迟时间是否固定?
    您是否可以告诉我 TI 每个 IC 的延迟时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    多里安在外面几天,但让我评论,直到他回来。

    频率从1A 小幅增加到4A 的原因如应用手册中所述:

    在图2a 中、由于损耗、频率随着负载的增加而增加。 更高的负载需要稍高的占空比来克服电路中的电阻损耗。 由于1A 负载和3A 负载的导通时间相同、因此为了实现更高的占空比、关断时间会缩短(图2c)。 相同的导通时间和较短的关断时间会导致较短的周期和较高的频率。

    您似乎正在为特定应用寻找器件。  您能否分享您所需的内容的任何详细信息:VIN、Vout、Iout、功能等?

    我们推出了全新的 TPS62864/6/8/9系列、该系列比旧款 TPS62366A 和 TLV62095更新、尺寸更小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图中显示了栅极驱动延迟增加开关周期的机制。 是这样吗?

    再说一次、这里描述的每个 IC 的延迟时间是否是固定的?
    如果是、您是否可以让我知道贵公司针对我的请求提供的每个 IC 的延迟时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    TPS 62363数据表。

    www.ti.com/.../tps62363.pdf

    数据表的第24页显示20ns。
    这是栅极驱动的延迟时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    实际上、较短的延迟时间会延长导通时间。 此值未经严格指定或生产测试。

    您可以在此处使用20ns 进行计算。

    它对您的应用有何影响?

    请告诉我。

    谢谢、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    我们不关心开关周期变化、也不想抑制它们。
    我们需要在不进行仿真或测量的情况下计算纹波噪声。
    原因是您希望在不进行仿真或测量的情况下快速计算纹波噪声。
    如您所知、导致纹波噪声的线圈电流波形受导通时间、关断时间、开关周期、输入电压、输出电压、 和电感器值。
    我们发现开关周期发生了变化。
    因此、我们认为您的公司可以根据 IC 类型、输入/输出条件、负载条件和电路条件通知我们开关周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    如前所述、20ns 是您应用于计算的值。

    请告诉我。

    谢谢、
    Dorian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    从表达式的组成来看、20ns 似乎是延迟时间。
    但是、20ns 是否不是表示延迟时间的实际值、而是近似值中的常数?

    此外、开关频率无法通过数据表中的公式准确确定。

    如果无法严格定义或披露延迟时间、是否意味着每次通过测量或仿真获取延迟时间都别无选择?
    至少、如果有迹象表明延迟时间介于 A 和 B 之间、那将会有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    该公式可以很好地估算此处的频率。

    TPS62366AEVM 还可帮助您获得更准确的结果。

    请告诉我。

    谢谢、


    Dorian