Other Parts Discussed in Thread: TPS62366A, TPS62130, TLV62095, TPS62864
主题中讨论的其他器件: TPS62130、 TLV62095、 TPS62864
请告诉我开关频率因负载条件而波动的原因。
例如、在 TPS62366A 中、Ton 成为数据表表达式(3)中的常量值、但开关频率在图38中变化为1A 和4A。
我 知道开关频率随 PFM 模式变化、为什么开关频率随 PWM 模式变化?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS62366A, TPS62130, TLV62095, TPS62864
请告诉我开关频率因负载条件而波动的原因。
例如、在 TPS62366A 中、Ton 成为数据表表达式(3)中的常量值、但开关频率在图38中变化为1A 和4A。
我 知道开关频率随 PFM 模式变化、为什么开关频率随 PWM 模式变化?
用户好、
TPS62130的形状可实现高达17V 的低至3V 的输入电压操作。 这意味着功率级的内置方式也可维持低输入电压运行。 通过图2b 中较高的导通时间、您可以看到系统尝试补偿降压转换器在较低输入电压下具有的较高 RDS_ON 90至120和40至50。
系统不是计算损耗、而是根据 VIN 电压调整其开关频率。
TPS62366的输入电压为2.8V 至5.5V、没有此限制。
您看到的仅适用于 TPS62130等具有宽输入电压运行的 DCS 控制。
如果您有任何其他问题、请告诉我!
谢谢、
Dorian
您好、用户:
多里安在外面几天,但让我评论,直到他回来。
频率从1A 小幅增加到4A 的原因如应用手册中所述:
在图2a 中、由于损耗、频率随着负载的增加而增加。 更高的负载需要稍高的占空比来克服电路中的电阻损耗。 由于1A 负载和3A 负载的导通时间相同、因此为了实现更高的占空比、关断时间会缩短(图2c)。 相同的导通时间和较短的关断时间会导致较短的周期和较高的频率。
您似乎正在为特定应用寻找器件。 您能否分享您所需的内容的任何详细信息:VIN、Vout、Iout、功能等?
我们推出了全新的 TPS62864/6/8/9系列、该系列比旧款 TPS62366A 和 TLV62095更新、尺寸更小。
谢谢你。
TPS 62363数据表。
数据表的第24页显示20ns。
这是栅极驱动的延迟时间吗?
你好。
我们不关心开关周期变化、也不想抑制它们。
我们需要在不进行仿真或测量的情况下计算纹波噪声。
原因是您希望在不进行仿真或测量的情况下快速计算纹波噪声。
如您所知、导致纹波噪声的线圈电流波形受导通时间、关断时间、开关周期、输入电压、输出电压、 和电感器值。
我们发现开关周期发生了变化。
因此、我们认为您的公司可以根据 IC 类型、输入/输出条件、负载条件和电路条件通知我们开关周期。
用户好、
该公式可以很好地估算此处的频率。
TPS62366AEVM 还可帮助您获得更准确的结果。
请告诉我。
谢谢、
Dorian