Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC29002
主题中讨论的其他器件:UCC39002、 UCC29002
我们尝试将 UCC39002评估板应用于两个12V 模块,尽管负载是共享的,但我们观察到模块的负载调节性能显著下降。 关闭一个模块会导致相同的降级。 进一步的测试显示、在关闭一个模块的情况下、CSO 和 EAO 处于~100mV (无负载)、并且 ADJ 正在消耗电流。 我们的理解是主器件的 ADJ 输出不应消耗电流。 在另一个模块关闭的情况下、行为是相同的。
我们的理解是否不正确?
我们是否应该假设 EVB 有缺陷?
是否有验证功能的过程?
R10 = 10毫欧
R11 =开路
R7、R19、= 1k
C1、C4 = 33pF
R16、R22 = 100K
R25 = 150欧姆
C12 = 47uF
R30 = 10欧姆
电源模块 TDK/Lambda PN PAH300S48-12
负载= 0至6A
后半部分是相同的。
第三部分的 VDD 为0V
请你考虑这一问题
Paul Augenstein
纽约州罗切斯特、Pyragon Inc
paugenstein@pyragon.com
585 489 9548