主题中讨论的其他器件:BQ24725A、 BQ40Z40、 BQ34Z100、 BQ4050、
您好 TI 团队
在3个月内、我有3个 EV2400已死亡。 我的第一个在插入电源时死亡、然后失去通信。 这是大约2个月前从 DigiKey 购买的产品。 然后、我尝试从 TI 论坛获得帮助、并被建议购买新论坛。 我们花了钱,继续买了另一个。 TI 向我们运送了货到即损的器件。 在来回移动后,通过发送新的 EV2400来更换设备。 我们在3月初的某个时候收到了该装置、并确认它正在工作。 我们目前正在评估 BQ40z40、BQ4050、BQ34z100和 BQ24725A 芯片。 然后锁定在印度这里、本周一些限制被解除、我回到办公室恢复开发工作。 当我插回第三个装置时、它不会响应。 计算机无法检测到新设备、并且前面的 LED 也未亮起。
很失望,我重新启动了计算机,改为不同的端口,甚至尝试了不同的计算机,但结果是相同的。 我知道现在我正在查看另一个死板。 我卸下了螺钉并测试了不同的测试点。 TP3无电压、USB 测试点上有4.5V 电压。 TI 团队需要在这里展示一些信息并进行诊断。 是 MCU 损坏还是一些死电阻器损坏?? 建议购买新的一款没有什么帮助,因为我认为我的最后一款不到60天,因为我们被锁住了,所以我几乎一周都没有使用它。
这里发生什么事了?? 这些是昂贵的设备、我不能仅仅依靠通信工具反复燃烧那么多现金。 我之前完成了 smbus 和 i2c 库读取部分的编写、我需要使用工具来开发闪存写入函数。
由于未检测到所有这些无电 EV2400、因此 Pls 可帮助维修这些或更换我的设备。
另一个问题: 由于 TI 提供了所有板级配置文件。 如果我们制作自己的电路板、我们能否使用 EV2400更新程序将固件刷写到新电路板上。