请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2363 是否支持以下方案?
在所有输出电压均已打开后插入卡。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gregory、
感谢您的解释。 现在、我了解了当 TPS2363的输出为向上时、您将在其输出端插入 PCIe 卡。
PCIe 卡输入端的电容是多少?
该电容将被视为 TPS2363的输出电容。 如果在 TPS2363的输出端插入了未充电的电容器、则可能会有大电流从输入端流向输出 端为该电容充电(因为栅极高且 FET 已完全增强)。 这种大电流会触发快速跳变事件并关闭热插拔的栅极。
如果 PCIe 卡上的输入电容很小或不存在、则不应出现问题。