This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2363:预启用电压的热插拔方案

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962072/tps2363-hot-plug-scenario-with-pre-enabled-voltage

器件型号:TPS2363

是否支持以下方案?

在所有输出电压均已打开后插入卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    您是否意味着在施加输入电压之前输出电压轨上有电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    不、我指的是以下情形:

    1. OUT 导轨上没有负载(PCIe 卡尚未插入)。 施加输入电压、然后 ON_A/B 变为高电平、输出电源轨变为活动状态。

    2.输出轨打开时,会插入负载(插入 PCIe 卡)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    感谢您的解释。 现在、我了解了当 TPS2363的输出为向上时、您将在其输出端插入 PCIe 卡。  

    PCIe 卡输入端的电容是多少?

    该电容将被视为 TPS2363的输出电容。 如果在 TPS2363的输出端插入了未充电的电容器、则可能会有大电流从输入端流向输出 端为该电容充电(因为栅极高且 FET 已完全增强)。 这种大电流会触发快速跳变事件并关闭热插拔的栅极。  

    如果 PCIe 卡上的输入电容很小或不存在、则不应出现问题。