您好!
TI 是否有 适用于输入电压200Vdc~800Vdc /输出600W 的参考设计/拓扑/IC 解决方案? 谢谢。
此致
摇滚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rock:
考虑一下您在如此高的功率水平下所瞄准的功率水平和输出电压水平、我认为两级方法具有最高的效率和最小的尺寸。
对于第一级、您可以使用升压转换器将输入电压升压至900V 电平。 UCC28C4x 是此阶段的理想选择。
对于第二级、您可以使用 LLC 谐振转换器将输出电压调节到所需的电平。 UCC25600。
相移全桥(PSFB)转换器也是第二级转换器的另一种选择。 UCC28951是 PSFB 的控制器。
我没有发现任何设计完全符合您的要求、但您可以在上面提到的 IC 网页中找到多种参考设计
此致、
Sheng-Yang Yu