This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入电压200Vdc~800Vdc /输出600W 向上拓扑

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959674/input-voltage-200vdc-800vdc-output-600w-up-topology

主题中讨论的其他器件:UCC25600UCC28951

您好!

TI 是否有  适用于输入电压200Vdc~800Vdc /输出600W 的参考设计/拓扑/IC 解决方案? 谢谢。

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    感谢您的关注。 希望你们做得好。  

    我只有几个问题可以帮助您找到最佳解决方案。

    1) 1)输出电压是多少?

    2) 2)您是否需要隔离?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    答案如下:

    1) 1)输出电压是多少?

    5V/12V/15V/24V/28V/48V/54V、功率为600W  

    2) 2)您是否需要隔离?

    您能否同时推荐隔离和非隔离解决方案?

    谢谢、致以诚挚的问候

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    谢谢。 我会将此信息传递给团队。 请在美国星期二截止日期之前、最迟在美国假日到期时收到回复。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是否有任何反馈? 谢谢。

    此致

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    考虑一下您在如此高的功率水平下所瞄准的功率水平和输出电压水平、我认为两级方法具有最高的效率和最小的尺寸。

    对于第一级、您可以使用升压转换器将输入电压升压至900V 电平。 UCC28C4x 是此阶段的理想选择。

    对于第二级、您可以使用 LLC 谐振转换器将输出电压调节到所需的电平。 UCC25600。

    相移全桥(PSFB)转换器也是第二级转换器的另一种选择。 UCC28951是 PSFB 的控制器。

    我没有发现任何设计完全符合您的要求、但您可以在上面提到的 IC 网页中找到多种参考设计

    此致、

    Sheng-Yang Yu