This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825:PWM 不正常

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960176/uc3825-pwm-not-ok

器件型号:UC3825

您好!
我们在直流/直流转换器中使用 UC3825DWTR。 该转换器包含 MOSFET 全桥、由380V 直流馈送变压器初级供电。 变压器次级绕组中间抽头、二极管整流器后面连接滤波器、并连接到负载。 UC3825位于转换器的初级侧。
UC3825在电压模式下使用、引脚6 (CT)和7 (斜坡)短接。 使用 RT 1.5k 欧姆和 CT 10nF 时、振荡器设置为大约80kHz。 引脚8 (软启动)有一个100nF 电容器接地。 引脚9 (ILIM)短接至 GND。 反馈通过一个1k 欧姆电阻器连接到引脚1 (INV)。 可变基准连接到运算放大器输出的引脚2 (NI)。 引脚1和3之间连接了一个由3.3k 欧姆电阻器和100nF 电容器串联的补偿网络。
首先、我们开始在开环中进行测试。 对于该引脚1和3、引脚1和3彼此短路、以便误差放大器(EA)充当单位增益电压跟随器、引脚2的基准电压从0V 变化。
根据我的理解、当 EA 输出上升到引脚7上的斜坡谷值以上(大约1.2V)时、引脚11和14 (OUTA、OUTB)上应该有 PWM 输出。
观察结果是:
1) 1)即使 EA 输出上升到引脚7上的斜坡谷值以上、也没有 PWM 输出。 对于高达约2.4V 的 EA 输出、没有 PWM 输出。 请参阅下面的波形。
2) 2)当 EA 输出进一步增加到2.4V 以上时、PWM 脉冲开始出现。 但是、脉冲宽度不是稳定的、即对于相同的 EA 输出、连续脉冲的脉冲宽度有很大不同。 例如、与下面的波形一样、连续脉冲的脉冲宽度大约为0.5us 和3.8us。

您能帮助分析和解决问题吗?

请参阅下面的波形。 由于我们只有一个2通道示波器、因此我们 一次只能捕获2个波形。 这些波形在相同的工作条件下。

CH1:PIN7 (斜坡)  CH2:引脚3 (EA 输出)

CH1:引脚14 (OUTB)  CH2:引脚3 (EA 输出)

CH1:引脚14 (OUTB)  CH2:引脚3 (EA 输出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的原理图以供审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面与 UC3825相关的原理图快照。 右下方的 IC U4是快照中的 UC3825。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我怀疑 EA 输出噪声导致 OUTA 或 OUTB 关断以及脉宽不稳定。 您是否在运行功率级的情况下测试了开环? 如果是、我建议您在没有功率级运行的情况下进行测试、以降低 EA OUT 引脚上的噪声。 但在任何情况下、都需要降低 EA 输出上的噪声。 您可以在 EA 输出和 GND 之间添加一个电容器、以降低开环测试的噪声。

    此外、斜坡偏移可能大于1.25V、因此您可以将 EA 输出电压进一步提高以查看是否有任何改进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还可以观察时钟引脚以查看它是否受噪声影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了降低噪声、我尝试了从 EA 输出到 GND 的68pF 电容器。 但似乎没有改善。 另请参阅下面的时钟引脚波形-这也看起来受到噪声的影响。

    CH1:时钟  CH2:OUTB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您首先在没有功率级的情况下进行测试、以确保您的电路 可以正常工作、而不首先使用功率级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看下面没有功率级的波形-我觉得正常、除了时钟似乎有一些干扰。

    CH1:EA OUT  CH2:斜坡

    CH1:OUT B  CH2:斜坡

    CH1:OUT B  CH2:时钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、PWM 问题似乎来自功率级噪声。 必须降低噪声。 您可能会开始查看您的布局、以查看是否有任何改进。 尤其是将功率级与信号级分离。