您好!
我们在直流/直流转换器中使用 UC3825DWTR。 该转换器包含 MOSFET 全桥、由380V 直流馈送变压器初级供电。 变压器次级绕组中间抽头、二极管整流器后面连接滤波器、并连接到负载。 UC3825位于转换器的初级侧。
UC3825在电压模式下使用、引脚6 (CT)和7 (斜坡)短接。 使用 RT 1.5k 欧姆和 CT 10nF 时、振荡器设置为大约80kHz。 引脚8 (软启动)有一个100nF 电容器接地。 引脚9 (ILIM)短接至 GND。 反馈通过一个1k 欧姆电阻器连接到引脚1 (INV)。 可变基准连接到运算放大器输出的引脚2 (NI)。 引脚1和3之间连接了一个由3.3k 欧姆电阻器和100nF 电容器串联的补偿网络。
首先、我们开始在开环中进行测试。 对于该引脚1和3、引脚1和3彼此短路、以便误差放大器(EA)充当单位增益电压跟随器、引脚2的基准电压从0V 变化。
根据我的理解、当 EA 输出上升到引脚7上的斜坡谷值以上(大约1.2V)时、引脚11和14 (OUTA、OUTB)上应该有 PWM 输出。
观察结果是:
1) 1)即使 EA 输出上升到引脚7上的斜坡谷值以上、也没有 PWM 输出。 对于高达约2.4V 的 EA 输出、没有 PWM 输出。 请参阅下面的波形。
2) 2)当 EA 输出进一步增加到2.4V 以上时、PWM 脉冲开始出现。 但是、脉冲宽度不是稳定的、即对于相同的 EA 输出、连续脉冲的脉冲宽度有很大不同。 例如、与下面的波形一样、连续脉冲的脉冲宽度大约为0.5us 和3.8us。
您能帮助分析和解决问题吗?
请参阅下面的波形。 由于我们只有一个2通道示波器、因此我们 一次只能捕获2个波形。 这些波形在相同的工作条件下。
CH1:PIN7 (斜坡) CH2:引脚3 (EA 输出)
CH1:引脚14 (OUTB) CH2:引脚3 (EA 输出)
CH1:引脚14 (OUTB) CH2:引脚3 (EA 输出)