This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:DPWM 配置。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958528/ucd3138a-dpwm-confugure

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件:UCD3138

大家好、。‘s 工程师。我想问一些有关 UCD3138的使用的问题

在三角模式下、DPWM B 上升沿的值是否可以超过中心点(周期/2)?

例如:Period=16000、滤波器占空比=200、周期调整 A=200、周期调整 B=200

Dpwm1Regs.DPWMCTRL0.bit.D_ENABLE = 0;

Dpwm1Regs.DPWMCTRL0.bit.PWM_B_INV = 0;

此时计算:DPWM B 上升沿= 8100、DPWM B 下降沿= 7900

DPWM 输出的占空比是否变为98.75%? 此时、DPWM B 上升沿将超过中心点8000。

如果 DPWM B 上升沿不能超过中点、死区时间是否会被压榨、最终输出为0%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在三角模式下、DPWM B 上升沿不能超过周期/2。

    我想、在上述场景中、死区时间将被压榨、最终输出将为0%。

    UCD3138三方模式专家的任期至2020年12月1日为止、届时他将能够查看我的回复并跟进此问题。

    此致、

    Swami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我希望后续专家能够进一步确认我的问题、因为这对我们产品设计的可靠性有很大影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ford、

    在您的示例中、上升沿= 8100、下降沿= 8300、DPWM 脉冲宽度仍为200、占空比为1.25%。

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我错过了上面值的一个符号。

    周期调整 B=-200、DPWM B 上升沿= 8100、DPWM B 下降沿= 7900

    此时占空比输出如何?

    再次表示抱歉、它给您带来了很多麻烦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、福特、在这种情况下、关税将为 98.75%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    如上所述、我今天进行了实验测试、占空比的实际输出为0%、不会输出98.75%。

    同时、我发现了一个问题。 在技术手册中的三角模式边沿计算中、滤波器仅作为 DPWM 的输出来计算占空比、 但是、如果配置了死区时间、当出现上述示例时、滤波器(FilterYnread)的输出值始终大于死区时间。 从理论上讲、作为后级的 DPWM 死区不应影响滤波器的输出。 我认为这可能是为什么、上述例程中的实际输出值为0%、而不是98.75%。

    我希望您可以为我验证它、因为这里测试的占空比实际上是0%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ford、我刚才验证了占空比为0、您是正确的。 我们从未以这种方式运行三角模式。 这意味着死区时间?  三角模式仅适用于 DPWMB、DPWMA 始终处于关闭状态。  

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您帮助我验证!

    今天我还没有去度假,所以我无法及时回复您的邮件。

    我从事电源行业、出于某些原因、我选择使用三角模式。 同时、我提到的死区时间对应于三角模式下的周期调整 A 和周期调整 B。

    我的英语不是很好。 如果我说错的话,请原谅我。

    此致、

    福特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ford、没问题、我将关闭这个线程。

    此致、

    Bosheng