主题中讨论的其他器件:UCD3138
大家好、。‘s 工程师。我想问一些有关 UCD3138的使用的问题
在三角模式下、DPWM B 上升沿的值是否可以超过中心点(周期/2)?
例如:Period=16000、滤波器占空比=200、周期调整 A=200、周期调整 B=200
Dpwm1Regs.DPWMCTRL0.bit.D_ENABLE = 0;
Dpwm1Regs.DPWMCTRL0.bit.PWM_B_INV = 0;
此时计算:DPWM B 上升沿= 8100、DPWM B 下降沿= 7900
DPWM 输出的占空比是否变为98.75%? 此时、DPWM B 上升沿将超过中心点8000。
如果 DPWM B 上升沿不能超过中点、死区时间是否会被压榨、最终输出为0%?