请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 您好、TI、
实际上、简而言之、我们遇到了由 BQ79616 IC 驱动的低基极电压。 我们使用 BQ79616直接导出外部 NPN 晶体管、但 NPNB 处的电压低于规格值、即4.7V。
集电极电压约为47V。
如果这一问题得到解决、那么问题就应该得到解决。
此致、
Sachin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI、
实际上、简而言之、我们遇到了由 BQ79616 IC 驱动的低基极电压。 我们使用 BQ79616直接导出外部 NPN 晶体管、但 NPNB 处的电压低于规格值、即4.7V。
集电极电压约为47V。
如果这一问题得到解决、那么问题就应该得到解决。
此致、
Sachin