This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962253/bq79616-q1-bq79616

器件型号:BQ79616-Q1

您好、TI、

实际上、简而言之、我们遇到了由 BQ79616 IC 驱动的低基极电压。 我们使用 BQ79616直接导出外部 NPN 晶体管、但 NPNB 处的电压低于规格值、即4.7V。

集电极电压约为47V。

如果这一问题得到解决、那么问题就应该得到解决。

此致、
Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    您能否提供电子邮件或向我发送朋友请求、以便我们可以在公开论坛上就未发布的器件进行交流? 请关闭此主题。

    谢谢、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电子邮件 ID 是:sachin.agrawal@adlex.in

    感谢 Taylor 的支持。 展望未来...

    此致、
    Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    我联系了你。 请单击"解决问题"关闭此主题、我们可以在此处进行交流。

    谢谢、

    泰勒