This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS55340:TPS55340 NC 引脚#39;s

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958438/webench-tools-tps55340-tps55340-nc-pin-s

器件型号:TPS55340

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好!

我正在使用 TPS55340进行新设计。 我将使用 WQFN 封装。 在数据表(第3页)中提到、NC 引脚的10和14必须接地。 但在 WebBench 设计报告中、引脚的10和14保持开路? 什么是正确的? 连接到 GND 还是保持开路?

此致

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Norbert、

    请将这些引脚连接到 GND。 我将检查是否需要更新 Webench 工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Norbert、

    Webench 工具现已更新。