Other Parts Discussed in Thread: TPS55340
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55340 工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好!
我正在使用 TPS55340进行新设计。 我将使用 WQFN 封装。 在数据表(第3页)中提到、NC 引脚的10和14必须接地。 但在 WebBench 设计报告中、引脚的10和14保持开路? 什么是正确的? 连接到 GND 还是保持开路?
此致
Norbert