RT 编号:UC2842
您好、TI 成员
我们正在基于 UC2842开发降压转换器。 使用电压模式代替电流模式参阅数据表、并添加额外的 OPA 电路来限制输出电流。
有一个补偿电路级联了一个二极管、用于通过 IC 的内部电流源限制 Vcomp、并通过 RT、CT 注入斜坡信号的 Isense 引脚。 (Vcomp 与 Isense 相比可产生 PWM 信号)
参数设置:
振荡器频率为8%
Isensn 斜坡范围:90mV -> 920mV
但最小 占空比为8%,在短路情况下很难控制输出电流。
CH1:输出电流、Ch3:VDS、Ch4:VGS
我们调整了许多限制占空比的方法:
1、更改等距范围
2.按直流电源分类的 Vcomp 值
3. OSC 频率
最重要的是,最低占空比仍然保持8%。 您能告诉我如何将 PWM 限制 在1%以下?