This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713再充电阈值配置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957786/bq25713-bq25713-recharge-threshold-configuration

器件型号:BQ25713

你(们)好  


您能否回答如何 配置 BQ25713再充电阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pei:   

    此充电器上没有再充电阈值。 此操作必须由主机拥有才能在禁用充电后重新启用充电、同样、主机必须在确定电池已充满电时采取禁用充电的操作。 充电时、由于此器件不会自动终止充电、充电器将无限期保持 CV 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该 IC 充满电后会发生什么情况?
    2.如果充电过程中突然过载导致电池放电至 VSYS,我需要重置充电电流,还是过载结束后,IC 会重新充电,不需要重置?
    3.当 IC 充满电后电池电压缓慢下降时,是否有人建议在电压下降几%后再充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pei:

    1.   监测计或主机应监测电流、当终止时、可禁用充电器。
    2.   此部件具有 NVDC 架构、可对 SYS 负载进行补充。 根据感测到的电池电压、它将在 CC 或 CV 阶段充电
    3.   主机需要处理此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Manishankar、

    电压达到设定的充电电压时。 充电电流是否关闭。
    我想问以下问题:
    1.我想知道 BATTRV 引脚是否会关断 MOSFET? 毕竟、请不要将电池电压保持在满充电点。
    2. BATDRV 引脚能否由固件控制? 还是始终由 BQ25713自动控制? 毕竟、客户担心如果由固件控制、可能太晚了。

    BATDRV 引脚的控制逻辑是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Manishankar、

    您对以下问题有何建议? 谢谢!

    [引用用户="Nicholas Shih"]

    1.我想知道 BATTRV 引脚是否会关断 MOSFET? 毕竟、请不要将电池电压保持在满充电点。
    2. BATDRV 引脚能否由固件控制? 还是 始终由 BQ25713自动控制? 毕竟、客户担心如果由固件控制、可能太晚了。

    BATDRV 引脚的控制逻辑是什么?

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pei:

      如果您没有主机控制来终止、充电器将以低充电电流无限期地以 CV 模式充电、因为在 CV 模式下、充电电流会在输出电压调节时逐渐减小。 如果连接了适配器、则重点是在充满电时保持电池电压不变。 有一个 BATFETOFF_HIZ 位用于在 HIZ 模式期间控制 BATFET。 BATFET 逻辑很复杂、必须快速响应、因此有很多控制逻辑、因此不会为主机提供太多可配置性。 您能描述一个特定的测试条件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对上星期以来我们在感恩节休息期间的延误表示歉意、因此我们的回复被推迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Manishankar、

    我们想知道该引脚(BATFET)的操作或控制方法。
    假设我将充电电压设置为12.45V。 当电池充电至该电压时、是否会激活该引脚?

    如果它关闭、电池停止充电。 如果电荷输入被拔出或输出突然过载、此时引脚会发生什么情况?
    我们担心它是否会导致未知的充电 IC 操作。
    那么、我想知道该引脚是由充电 IC 单独控制还是由主机控制?

    最后、从哪里可以获得 BQ25713的 IC 验证报告?

    BR、

    Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

      BATDRV 仅由 IC 控制、但处于 HIZ 模式的情况除外、主机可以选择在此模式下将其关闭。 数据表中提供了特定工作条件下的 EC 表和波形。