你(们)好
您能否回答如何 配置 BQ25713再充电阈值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 、Manishankar、
您对以下问题有何建议? 谢谢!
[引用用户="Nicholas Shih"]
1.我想知道 BATTRV 引脚是否会关断 MOSFET? 毕竟、请不要将电池电压保持在满充电点。
2. BATDRV 引脚能否由固件控制? 还是 始终由 BQ25713自动控制? 毕竟、客户担心如果由固件控制、可能太晚了。
BATDRV 引脚的控制逻辑是什么?
[/报价]
尊敬的 Pei:
如果您没有主机控制来终止、充电器将以低充电电流无限期地以 CV 模式充电、因为在 CV 模式下、充电电流会在输出电压调节时逐渐减小。 如果连接了适配器、则重点是在充满电时保持电池电压不变。 有一个 BATFETOFF_HIZ 位用于在 HIZ 模式期间控制 BATFET。 BATFET 逻辑很复杂、必须快速响应、因此有很多控制逻辑、因此不会为主机提供太多可配置性。 您能描述一个特定的测试条件吗?
您好 、Manishankar、
我们想知道该引脚(BATFET)的操作或控制方法。
假设我将充电电压设置为12.45V。 当电池充电至该电压时、是否会激活该引脚?
如果它关闭、电池停止充电。 如果电荷输入被拔出或输出突然过载、此时引脚会发生什么情况?
我们担心它是否会导致未知的充电 IC 操作。
那么、我想知道该引脚是由充电 IC 单独控制还是由主机控制?
最后、从哪里可以获得 BQ25713的 IC 验证报告?
BR、
Nicholas