主题中讨论的其他器件: 、LM76002
你(们)好。
我的客户正在使用多个 LM22680芯片、他需要对其进行同步。
数据表显示 、需要在2个芯 片之间连接一个 FET、但 LM22680EVAL 的培训视频是直接在没有 FET 的情况下连接到同一个1k 电阻器。 因此、他想知道自己是否可以在没有 FET 的情况下以相同的方式连接电路。
如果不是、为什么这里需要 FET、我们可以在什么情况下直接连接它们?
最棒的
Zeming
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我的客户正在使用多个 LM22680芯片、他需要对其进行同步。
数据表显示 、需要在2个芯 片之间连接一个 FET、但 LM22680EVAL 的培训视频是直接在没有 FET 的情况下连接到同一个1k 电阻器。 因此、他想知道自己是否可以在没有 FET 的情况下以相同的方式连接电路。
如果不是、为什么这里需要 FET、我们可以在什么情况下直接连接它们?
最棒的
Zeming
您好 Zeming、
为了回答#1、无需外部时钟即可实现自同步、通过 MOSFET 将每个稳压器 RT/Sync 引脚连接在一起可使每个器件以彼此之间轻微的相移进行同步切换。
当 FET 导通时、两个器件将以同步模式运行、但遗憾的是、我此时没有此运行的波形。 我将向您获取此波形、但请期待延迟响应、因为将 EVM 交付到实验室需要一些时间。 请在1-2个工作日内回复。
此致、
Harrison Overrurf
哈里森、您好!
感谢您的回复。
那么、您是说、当 FET 导通时、RT/SYNC 引脚将拉高、最早的引脚将为其他 IC 计时?
我已向客户承诺要向他展示波形、如果可能、您可以提供波形或任何可以解释自同步操作序列的材料吗?
另外、您能否告诉我为什么不推荐使用这种方法? 如果此处的外部时钟更好、LM22680是否可以 在外部同步、而不是使用新的 LM76002?
最棒的
Zeming