This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22680:自同步

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22680, LM22680EVAL, LM76002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956985/lm22680-self-synchronization

器件型号:LM22680
主题中讨论的其他器件: 、LM76002

你(们)好。

我的客户正在使用多个 LM22680芯片、他需要对其进行同步。  

数据表显示 、需要在2个芯 片之间连接一个 FET、但 LM22680EVAL 的培训视频是直接在没有 FET 的情况下连接到同一个1k 电阻器。 因此、他想知道自己是否可以在没有 FET 的情况下以相同的方式连接电路。

如果不是、为什么这里需要 FET、我们可以在什么情况下直接连接它们?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeming、您好!

    数据表包含最新信息。

    FET 的用途是首先在正确的状态(SYNC)中启动/初始化器件、然后进行自同步。

    谢谢、
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    感谢您的回复。 这对我们有很大帮助。

    我认为 应该删除该视频中的错误部分、有些客户可能会被误导并犯错。

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Zeming 没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    客户有几个问题:

    1.自同步是否需要外部时钟?  

    如果没有、当 FET 导通时、RT/SYNC 引脚上的操作是什么、您能否提供波形?

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    为了回答#1、无需外部时钟即可实现自同步、通过 MOSFET 将每个稳压器 RT/Sync 引脚连接在一起可使每个器件以彼此之间轻微的相移进行同步切换。

    当 FET 导通时、两个器件将以同步模式运行、但遗憾的是、我此时没有此运行的波形。 我将向您获取此波形、但请期待延迟响应、因为将 EVM 交付到实验室需要一些时间。 请在1-2个工作日内回复。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    非常感谢 您的支持。

    我很期待测试结果。

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    我今天和设计人员交谈、他告诉我 RT/SYNC 引脚将拉高~100ns。 第一个拉高的器件将为另一个器件计时、以便它们以相同的频率进行切换。

    不过、这不是推荐用于较新设计的频率同步方法。 我们还有其他器件、例如 LM76002、它们可以与外部时钟信号同步。

    这是否能回答您的问题?

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    感谢您的回复。

    那么、您是说、当 FET 导通时、RT/SYNC 引脚将拉高、最早的引脚将为其他 IC 计时?

    我已向客户承诺要向他展示波形、如果可能、您可以提供波形或任何可以解释自同步操作序列的材料吗?

    另外、您能否告诉我为什么不推荐使用这种方法? 如果此处的外部时钟更好、LM22680是否可以 在外部同步、而不是使用新的 LM76002?

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeming、您好!

    此时很难获得波形。 我们尝试了一些仿真、但仿真器有问题。

    根据数据表中的第7.3.3节、IC 可与外部时钟同步。 下面 是一个链接

    谢谢、
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    明白。

    非常感谢。

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您参加 Zeming。