This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:即使在低侧电池断开开关(双向 N MOS)的情况下、链路侧的电压也会关闭

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961569/bq76942-voltage-on-the-link-side-even-with-the-low-side-battery-disconnect-switch-bidirectional-n-mos-is-off

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQ76930

大家好、

我有一个具有低侧电池断开开关的20S BMS 平台、该开关被设计为在共漏极配置中使用 N-MOSFET 进行双向电流控制。 电池组的电池组电压为74V。

我观察到、即使 MOSFET 处于关闭状态、链路电压(负载侧)也是70V (在电池+端子和负载-/链路-端子上测量)。

我无法理解这种行为、并希望 MOSFET 关闭时链路电压为0V。

有没有人可以告诉我这种行为的原因、以及 MOSFET 关闭时如何使负载侧电压为0V?

感谢您的响应和支持。

谢谢、此致、

Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    您能否发送原理图图片? 如果 FET 断开、PACK-端子应悬空。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的响应、下面是供您参考的原理图。 MOSFET 由低侧 MOSFET 驱动器 PN:ZXGD3009DY 驱动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    可能是驱动器不允许 PACK 引脚足够高。 BQ76930数据表中的图8是一个可能有所帮助的参考电路-图中的电路使用 R1和二极管 www.ti.com/lit/gpn/bq76930。 为了使 PACK-变为高电平、您可能需要消除 R1、但泄漏电流可能仍然保持较低的值。 要在电池组端子上获得0V 电压、您可能需要将端子夹在一起。

    此致、

    Matt