主题中讨论的其他器件:TPS709、 TLV755P
大家好、团队、
我的客户使用 TPS70618进行3.3V/1.8V 转换。
我的客户观察到、当 VIN 启动时、输出电压会高达2.25V、需要几 ms 才能稳定至1.8V。
我有一个原理图、但它看起来不错。
我有可以离线与您分享的波形。
请帮我解决此问题。
此致、
Itoh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Itoh、
我相信您所描述的是器件在压降时打开。 请参阅以下有关此主题的应用手册。 该应用手册使用 TPS709、但 TPS706非常相似、但具有不同的电流限制。
谢谢、
斯蒂芬
您好、Stephen San、
您可以从 此处的内部链接中找到、我的客户尝试按照 AppNote 启动 EN、但它没有解决问题。
您能否从链接中查看原理图和波形?
此致、
Itoh
您好、Itoh、
我收到了波形。 我相信 TPS706在开启期间仍处于压降状态、因为在客户波形中显示的50us 斜坡时间内为负载电容充电所需的电流。 当 C = 12.4uF、DV = 1.8、dt = 50us 时、您可以求解为负载电容充电所需的电流、I = 446mA。 我会尝试将10uF 的负载电容器减小到2.2uF 的较小值、以查看问题是否消失。 这将产生 I = 166mA、根据 EC 表、该值看起来更接近所需的1V 压降。 客户的电压是1.5V、所以这可能是可以的。
谢谢、
斯蒂芬