This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS706:启动时过冲

Guru**** 1554590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709, TPS706, TLV755P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955155/tps706-overshoot-at-start-up

器件型号:TPS706
主题中讨论的其他器件:TPS709TLV755P

大家好、团队、

我的客户使用 TPS70618进行3.3V/1.8V 转换。

我的客户观察到、当 VIN 启动时、输出电压会高达2.25V、需要几 ms 才能稳定至1.8V。

我有一个原理图、但它看起来不错。

我有可以离线与您分享的波形。

请帮我解决此问题。

此致、

Itoh

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    我相信您所描述的是器件在压降时打开。  请参阅以下有关此主题的应用手册。  该应用手册使用 TPS709、但 TPS706非常相似、但具有不同的电流限制。

    www.ti.com/.../sbva060.pdf

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen San、

    您可以从 此处的内部链接中找到、我的客户尝试按照 AppNote 启动 EN、但它没有解决问题。

    您能否从链接中查看原理图和波形?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    我收到了波形。  我相信 TPS706在开启期间仍处于压降状态、因为在客户波形中显示的50us 斜坡时间内为负载电容充电所需的电流。  当 C = 12.4uF、DV = 1.8、dt = 50us 时、您可以求解为负载电容充电所需的电流、I = 446mA。  我会尝试将10uF 的负载电容器减小到2.2uF 的较小值、以查看问题是否消失。  这将产生 I = 166mA、根据 EC 表、该值看起来更接近所需的1V 压降。  客户的电压是1.5V、所以这可能是可以的。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen San、

    由于负载侧 IC 要求、客户无法减小输出电容。

    此外、控制输入电压压压摆率具有挑战性。 由于布局完成、客户无法使用具有 SS 功能的 LDO。

    请帮助我们解决此问题。

    例如、具有相同尺寸(SOT-23-5)且具有更大电流限制的备选 LDO 将会有所帮助。

    此致、

    Itoh   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    如果他们需要反向电流保护、TPS706通常是此应用的最佳解决方案。  TLV755P 是一种不具有反向电流保护但应消除过冲问题的选项。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen San、

    感谢您的建议!

    我确认 TLV755P 与 TPS706引脚相同。

    压降的原因应是 TPS706的电流限制。 因此、您建议使用 TLV755P、因为它具有较高的输出电流限制560mA (最小值)、大于446mA、对吧?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    你是对的、这正是我们所做的。  如果您需要其他信息、请告诉我。

    谢谢、

    斯蒂芬