This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:有关电流限制和压摆率等的问题

Guru**** 2547390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961243/tps2121-questions-about-current-limit-and-slew-rate-etc

器件型号:TPS2121

您好!

 

我的客户对 TPS2121有一些问题。

 

1)
I_LM 最小值/典型值/最大值是为一些 R_ILM 值定义的。
从18.7K 欧姆到80K 欧姆、它们也可以从数据表第13页的公式(2)中计算得出。

我的问题是数据表中为什么还指定了“R_ILM < 1K 欧姆”情况。
您是否假设 R_ILM 使用1K 欧姆以下的情况?

 

2)
第8页的“t_LM”是否与第14页的图9-4中的“t_ILM”相同?

 

3)
我想确认“t_LM”的定义。
当 I_OUT 高于 I_LM 时、器件立即开始尝试调节 I_OUT。
然后、在 t_LM 之后、I_OUT 足够稳定至 I_OUT。
因此 t_LM 意味着环路响应时间足以调节 I_OUT、而不仅仅意味着启动调节的延迟。
是这样吗?  

4)
根据数据表第9页的图7-6、在电压为5V 时、100nF 的压摆率约为4V/ms = 240V/s
另一方面、第13页的表9-1显示其为780V/s、电压为5V 和100nF。
因此、图7-6和表9-1说明了不同的内容。 哪一项是正确的?

 

5)
有一些有关压摆率与 CSS 电容值的信息。
但我无法理解如何配置 t_set。 如何配置 t_set (或 t_on)?

 

6)
CSS 电容器的最小可接受值是多少?
他们希望尽快斜升。

 

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥巴-桑  

    [引用 user="Oba"]

    1)
    I_LM 最小值/典型值/最大值是为一些 R_ILM 值定义的。
    从18.7K 欧姆到80K 欧姆、它们也可以从数据表第13页的公式(2)中计算得出。

    我的问题是数据表中为什么还指定了“R_ILM < 1K 欧姆”情况。
    您是否假设 R_ILM 使用1K 欧姆以下的情况?

    [/报价]

    我们没有假设 R_ILM<18k 的情况、我们建议使用指定的18k-100k 范围。  

    如果引脚短路或使用了不正确的值、则 R_ILM < 1k Ω。  

    [引用 user="Oba"]

    第8页的“t_LM”是否与第14页的图9-4中的“t_ILM”相同?

    [/报价]

    是的、正确。  

    [引用 user="Oba]3)
    我想确认“t_LM”的定义。
    当 I_OUT 高于 I_LM 时、器件立即开始尝试调节 I_OUT。
    然后、在 t_LM 之后、I_OUT 足够稳定至 I_OUT。
    因此 t_LM 意味着环路响应时间足以调节 I_OUT、而不仅仅意味着启动调节的延迟。
    是这样吗?  [/报价]

    T_ILM 定义为从超过 I_LM 电流限制到器件电流根据电流限制块动作返回该电流限制的时间。 因此、是的、就像您对"足够调节 I_OUT 的环路响应时间"的想法一样。 图9-4对于直观显示行为非常有帮助、我在下面附上了该图。  

    [引用 user="Oba"]

    4)
    根据数据表第9页的图7-6、在电压为5V 时、100nF 的压摆率约为4V/ms = 240V/s
    另一方面、第13页的表9-1显示其为780V/s、电压为5V 和100nF。
    因此、图7-6和表9-1说明了不同的内容。 哪一项是正确的?

     

    5)
    有一些有关压摆率与 CSS 电容值的信息。
    但我无法理解如何配置 t_set。 如何配置 t_set (或 t_on)?

    [/报价]

    这似乎是我们的疏忽。 让我与我的同事讨论这个问题、然后返回给您。

    [引用 user="Oba"]

    6)
    CSS 电容器的最小可接受值是多少?
    他们希望尽快斜升。

     

    [/报价]

    保持 CSS 引脚悬空将提供尽可能最快的斜坡(仅基于输出条件)。  

    我将为您的问题5/6找到一些答案、并尽快告知您。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、  

    对于 t_setx/y 的问题,我们没有任何公式来计算该计时或该计时的规格,该计时仅在发生故障后生效,以确保输入稳定,并且不会切换到坏轨。  

    关于表与图的问题、我们发现图形数据处理不正确。  

    表数据正确、请参阅表9-1而不是图、我们需要在末尾修正图  

    如果您对此器件有任何其他问题、请告诉我。  

    被困扰

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitri、

    感谢您的回答。

    1)

    >表数据正确,请参考表9-1而不是图表,我们需要在最后修复图表  

    请将正确的图表发送给我吗?
    表9-1仅显示了3种 CSS 情况。  

    2)

    >保持 CSS 引脚悬空将提供最快的斜坡(仅基于输出条件)。  

    那么、TPS2121对 CSS 值没有任何限制吗?
    用户是否可以选择任何电容值,包括“开路”?

    3)
    我使用 TPS2121测试了 CSS="OEPN"案例。
    在这种情况下、T_on 看起来几乎为0、它几乎与快速快速翻转相同。
    这是我的理解是否正确?

    4)
    >对于 t_setx/y 的问题,我们没有任何公式来计算该计时或该计时的规格,该计时仅在发生故障后生效,以确保输入稳定,并且不会切换到坏轨。  

    就我测试的情况而言、t_set 值高度依赖于 CSS。 您是否没有每个 CSS 值的任何数据?
    当 IN2已通电并开始斜升 IN1时、在本例中、我可以看到从 IN2切换到 IN1时的 t_ON (t_SET+SR)延迟。
    我的客户需要该值来设计他们的电路。

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我们没有现成的图表。 请使用表9-1中的数据。 我们将在内部对此进行研究。

    2.是的、CSS=Float 使引脚保持开路。 这将为器件实现尽可能快的时序。

    3. T_on 和快速切换不等效。 该器件将尽快导通、但仍将经历最短的稳定时间和软启动。 在快速切换期间和慢速切换期间、最初有效的电源轨不使用稳定时间。 仅当电源轨从 UV 升高或降至 OV 以下或系统重新启动时、才会使用稳定时间。

    是的、稳定时间与使用的 CSS 电容成正比、但我们没有用于与 CSS 共享稳定时间的公式。 器件仅在从故障中恢复时或在电源轨有效时首次导通期间使用稳定时间。 这是否可为客户所接受?