This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792EVM:BQ25792低充电电流下的效率

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959712/bq25792evm-bq25792-efficiency-at-low-charge-current

器件型号:BQ25792EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我使用新的 BQ25792EVM 板进行了一些效率测试、该 IC 对于 FET 集成非常有趣。

配置为2S、10Ah 锂电池、输入为12V。
当充电电流设置为180mA 至2000mA 时、效率非常好、从91%到94%

当充电电流设置为170mA 或更低时、效率最差、在我的测试中约为80%。
我使用热像仪进行了一些测量、在大约21°C 的环境温度下、当 IC 在200mA 下充电时、它在大约30°C 的温度下
如果我将充电电流设置为170mA,IC 温度将上升至32-33°C -我将较低的充电电流设置为较高的 IC 温度?

但另一种令人烦恼/奇怪的行为是、一旦电流设置为170mA 或更低、如果电流设置为800mA、则效率将从大约10%降至80%至90%、而不是高于90%!
要"恢复"效率、请禁用启用充电器(从 BQStudio)以解决问题、或使用大于800mA 的电流也可以解决问题-直到我们将值设置为170mA 或更低。

有人能帮我解决这个问题吗? 充电器有什么问题?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emilien、

    我没有发现轻负载时的任何问题。  您能否提供要测试的电池电压?  您是否正在使用 EVM、如果是、它的版本是 E1、E2或 A?  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    感谢您的回答! 我正在使用标有 BQ25792EVM 的 EVM 板、上面的丝网是 BMS034E2、所以我猜是修订版 E2?

    这是我的效率图、因此您可以获得更详细的信息。 请注意、在180和800mA 之间、效率很好、但这是因为在将电流上升到170mA 以上后、我禁用并启用了充电器、否则效率将大约为80-85%。

    这些值通过 DMM 在 BQ25972 EVM 板的端子处进行测量。 电池侧连接到 BQ25972EVM 和大型电池。

    如果我有一些设置需要更改,请告诉我您发现了什么? 或者您是否可以重现此行为?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emilien、

    上面的数据看起来是我所期望的。

    为了确认您的测试设置、DMM 是否设置为测量 BAT 引脚与电池或模拟电池之间的电流?  如果是、它是否设置为自动范围?  DMM 的 BAT 测量电流设置为自动范围会导致振荡。  最好将其设置为手动、并 在电流变化时进行更改。   最好使用 Keithley 2400系列等源表。  

    我将使用 Keithley 源表测试效率。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emilien、

    我复制了您的效率结果。  我已通过设计确认这 种行为不是意外的。  为了 防止 PFM 和 PWM 模式在如此宽的输入电压范围内发生振荡、我们将电感器电流峰值跳变点设置为2A、并具有 较宽的迟滞范围。   如果主机将充电电流从高电平(PWM 模式)斜降至低电流(PFM 模式)、则不会看到问题。  但是、如果您开始低电平(不 首先切换 CE)、然后变为高电平、则您将保持 PFM 模式、直到 电感器电流达到 2A 峰值。  如果这是您的应用中的问题、您可以像您看到的那样切换/CE 或 使用 REG12b4切换 PFM 模式

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的解释并再次进行测试!
    是的、上面的数据很好、当效率较低时、此表中不会报告。

    好的、我错过了数据表中的 PFM 操作、现在我更好地理解了发生的情况。

    我很快又做了一些测试、如果 PFM 模式导致我的2S 设置的200-800mA 输出电流效率下降(从较小的电流开始)、我会发布结果。


    此致、

    Emilien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:


    我做了更多的测试,实际上 PFM 模式的激活/停用是影响我的设置效率的因素!

    例如、当从低电流开始时、将其设置为300mA 会使效率略高于80%。 在同一电流下禁用 PFM 模式会使效率上升到90%以上、如上表所示。

    但是、在100mA 时禁用 PFM 会将效率降至约65%、 而不是启用时几乎80%。
    因此、当在我们的2s 应用中以低电流启动时、我只需了解并处理这一问题、以确保我们的使用效率达到最佳。

    感谢您的帮助!