主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我使用新的 BQ25792EVM 板进行了一些效率测试、该 IC 对于 FET 集成非常有趣。
配置为2S、10Ah 锂电池、输入为12V。
当充电电流设置为180mA 至2000mA 时、效率非常好、从91%到94%
当充电电流设置为170mA 或更低时、效率最差、在我的测试中约为80%。
我使用热像仪进行了一些测量、在大约21°C 的环境温度下、当 IC 在200mA 下充电时、它在大约30°C 的温度下
如果我将充电电流设置为170mA,IC 温度将上升至32-33°C -我将较低的充电电流设置为较高的 IC 温度?
但另一种令人烦恼/奇怪的行为是、一旦电流设置为170mA 或更低、如果电流设置为800mA、则效率将从大约10%降至80%至90%、而不是高于90%!
要"恢复"效率、请禁用启用充电器(从 BQStudio)以解决问题、或使用大于800mA 的电流也可以解决问题-直到我们将值设置为170mA 或更低。
有人能帮我解决这个问题吗? 充电器有什么问题?
谢谢、此致、