This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:不收费

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957920/bq25606-doesn-t-charge

器件型号:BQ25606

大家好、我按照数据表中给出的示例构建了以下电路、并尝试对其进行测试。 由于未知原因,它无法为电池充电。 相反、它会使电池放电、而没有任何东西连接到 SYS。

为了测试此电路、它焊接在实验板上。 K5替换为10k 电阻器。 Vusb 由设置为5V 的实验室电源提供。 对于电池、使用2000mAh 锂聚合物电池、电压为3、9V。

该电路显示以下行为:

无电池:

               PG_N、Stat:闪烁仿真。 800ms 高500ms 低

               VBAT:纹波4、2V-3、8V 上升50ms 下降850ms

               VSYS:与 Vbat 相同

电池供电

               STAT:高电平

               PG_N:短暗闪烁。 闪烁之间为2400毫秒

               VBAT =电池电压

               VSYS =电池电压

我缺少什么吗? 任何输入都很有用。

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ25606:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../890626。

    如需了解包括常见问题解答在内的其他信息、请访问 http://www.ti.com/lit/an/slva924/slva924.pdf 使用 bq25606设计独立单节3A 充电器。   

     

    /PG 应保持低电平、以便正常充电。 请 检查 VBUS 引脚电压、并查看 VBUS 电压是否始终高于3.9V。  

    请检查 STAT 引脚是否 指示任何故障并 从此处进行调试。 充电暂停(输入过压、TS 故障、计时器故障或系统过压、电池过压)时、STAT 引脚会以1Hz 的频率闪烁

     

    另请检查  输入源是否过载、电流是否超过输入电流限制或 VBUS 引脚电压是否降至输入电压限制以下。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。 遗憾的是,它没有帮助。

    我用10k 牵引电阻器替换了连接到 TS 的电阻器、一个连接到 GND、另一个连接到 REGN。
    ´s 的行为没有变化。

    我检查了 VBUS。 它保持在3、9V 以上、稳定在5、2V。

    STAT 仍然闪烁、但不是1Hz。 此外、我检查了所有故障、但没有给出任何故障。
                   输入电压= 5、2V。
                   TS ->使用10k 电阻器连接到 GND 和 REGN。
                   定时器故障->不可能、器件从未激活超过一分钟。
                   系统电压= 3、9V (连接电池时、没有4、2V 至3、8V 之间的纹波)
                   电池电压= 3、9V (连接电池时、没有4、2V 至3、8V 之间的纹波)

    输入电流从不超过20mA、ILIM 设置为3、125A (=500A*R/160R)

    将这两个数据表与构建电路进行了比较。 没有区别。

     

    最好的重新评分

    Hendrik Bruer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hendrik、

    请检查 STAT 引脚上拉源是否稳定。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    上拉源 STAT 引脚稳定、它是 VUSB。

     

    此致

     

    Hendrik Bruer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hendrik、

    /PG 高电平表示电源不正常。  您是否 监测过 VBUS 引脚电压(在充电器 IC 的 VBUS 引脚上测量)?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我在尽可能靠近 IC 的位置监控 VUSB 引脚、该引脚稳定、纹波小于10mV。

    此致

     

    Hendrik Bruer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hendrik、

    VBUS 引脚电压是否与 BAT 引脚电压相似?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    它们并不相似。 无论是否连接电池、VBUS 都能稳定在5.2V。

    如果未连接电池且电池已连接、则电池纹波在4.2和3.8之间 BAT 等于电池电压3.9V 且稳定。

     

    此致

     

    Hendrik Bruer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hendrik、

    将在下周的工作时间内回来。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试使用新 的新 IC 和/或另一个新电路板、看看它是否正常工作。

    谢谢、

    宁。