This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:bq27z561-R2和 EV2300的通信问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27Z561-R2, BQ34Z100, BQ27Z561, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961801/bq27z561-r2-communications-problems-with-bq27z561-r2-and-ev2300

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ34Z100BQ27Z561EV2400

您好!

尝试与 bq27z561-R2与 bqStudio (或电池管理工作室?)进行通信时遇到困难 以及使用 I²C Ω 的 EV2300。

似乎每个其他访问都返回一个值、但没有有效的 I²C STOP 条件。 这会导致下一次访问失败。 这在 bqStudio 中也可见:每秒显示一个值、但其他值则不显示、程序会显示很多 nack。 启动软件时的器件检测也失败、我手动选择了器件。 但是、在 bqStudio 中、我可以点击按钮、例如 FirmwareRev、将显示有效值...

我尝试了几个固件为3.1m 的 EV2300、但没有结果。 我还尝试使用同一台 PC、bqStudio 和 EV2300读取具有不同 IC (bq27742、bq34z100)的电池组。 这符合预期。

I²C 不同 IC 的数据表没有为我提供有关不同 μ H 要求的线索、但我可能错过了一些东西。

I²C、我尝试将 bq27z561设置为慢速(100kHz)μ s 模式。 是的、DF 写入/读取似乎正常、尽管 bqStudio 仍然指示中间 nacks。 但是、此设置没有改变任何内容。

今天、我将尝试添加一些示波器屏幕截图。

提前感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorg、

    由于 EV2300是较旧的器件、不受支持、我建议您使用 EV2400、因此 EV2400的固件比 EV2300更新、后者在与较新的监测计通信时可能会出现故障。

    此致、

    Wyatt Keller