主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ34Z100、 BQ27Z561、 EV2400
您好!
尝试与 bq27z561-R2与 bqStudio (或电池管理工作室?)进行通信时遇到困难 以及使用 I²C Ω 的 EV2300。
似乎每个其他访问都返回一个值、但没有有效的 I²C STOP 条件。 这会导致下一次访问失败。 这在 bqStudio 中也可见:每秒显示一个值、但其他值则不显示、程序会显示很多 nack。 启动软件时的器件检测也失败、我手动选择了器件。 但是、在 bqStudio 中、我可以点击按钮、例如 FirmwareRev、将显示有效值...
我尝试了几个固件为3.1m 的 EV2300、但没有结果。 我还尝试使用同一台 PC、bqStudio 和 EV2300读取具有不同 IC (bq27742、bq34z100)的电池组。 这符合预期。
I²C 不同 IC 的数据表没有为我提供有关不同 μ H 要求的线索、但我可能错过了一些东西。
I²C、我尝试将 bq27z561设置为慢速(100kHz)μ s 模式。 是的、DF 写入/读取似乎正常、尽管 bqStudio 仍然指示中间 nacks。 但是、此设置没有改变任何内容。
今天、我将尝试添加一些示波器屏幕截图。
提前感谢您的任何帮助!