请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421-G1 下面我们有一个问题。
我们读取并重写了学习数据。
然后、我们将电池的剩余值与写入前和写入后的值进行了比较、
他们 不是很好。
但是、在15小时后、我们重新编写了学习数据、在 写回之前和之后检查了电池的剩余值。
然后、在写回之前和之后、剩余的值被转换。
因此、在 重新编写学习数据之前、我们想知道 Wtat 会将电池的剩余值压缩为相同的值。
如果电池处于正常状态、 我们希望知道电池的最短续航时间。