This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:建议的前馈电容值

Guru**** 2533050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961781/tps7a24-recommended-feedforward-cap-values

器件型号:TPS7A24

大家好、

建议的 CFF 值是多少? 与数据表中一样、这些值未在建议运行条件表中列出。 我只能在图16中找到 CFF = 10nF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PengYu:

    对于 与 TPS7A24配合使用的前馈电容(CFF)、我们没有任何特殊要求或建议、但通常建议在10nF 至100nF 之间。  

    添加 CFF 有助于改善瞬态响应、PSRR 和噪声、如果  您有兴趣了解更多信息、我们提供了一份应用手册、介绍了将 CFF 与 LDO 搭配使用的优缺点。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kyle、

    明白了、谢谢! 原始帖子中的屏幕截图未正确显示。 我相信您可能希望通过删除或修改下面突出显示的句子来更新数据表、因为建议运行条件表中没有列出建议的 CFF 值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我看到混乱的地方、我将让团队知道谁支持该器件、PDS 有一些冲突信息、这可能会导致混淆。