This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:不能在高电流运行期间获得效率

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, CSD17309Q3, TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952988/lm3478-doesn-t-get-the-efficiency-during-the-higher-current-operation

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: CSD17309Q3TPS61288

大家好、团队、

我在我们的设计中使用的是上一个修订版本2中的 LM3478。

我们无法在高电流应用期间获得效率。

输入电压- 3至4.2V (具有3C 电池的锂离子电池1S10P 配置)

VOUT- 4.2

最大输出电流应用- 5.8A

最大输出电流为-9A

我无法获得 Web-Bench 应用程序图中声称的效率。

下面是设计中选定的器件列表。

MOSFET - CSD17309Q3

二极管- TSP10H45S S1G

电感器- XAL7070-102MEC

此处还附上了效率测试结果、原始网络基准和我们的实际设计原理图。

请告诉我们您的合适建议。

e2e.ti.com/.../6663.Data.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    感谢您使用 LM3478进行设计。  请注意、Webench 模型基于 EVM。  不确定是否遵循了布局、如果 PCB 设计不当、可能会导致额外损耗。  您能否 使用热像仪来确定电路板上的哪个组件是最热的?  

    老实说、对于9A 输出、 您应该考虑同步升压、因为输出二极管会导致巨大的功率耗散、并且如果没有良好的散热器、它可能会成为主要的散热问题。 如果二极管在输出为9A 时的压降为0.7V、则二极管的导通损耗将为6.3W、仅这会导致效率下降约14.3%、更不用说 MOSFET 和其他组件中的损耗了。  同步升压转换器似乎是更好的选择。  您可以看一看 TPS61288。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    Youhao:不确定您是否遵循了布局、如果 PCB 设计不当、可能会导致额外损耗。  

    Pratik:请找到随附的布局屏幕截图。

    Youhao:您是否可以 使用热像仪来确定您电路板上的哪个组件是最热的?

    Pratik:我们没有热像仪、但使用红外温度计可以测量最高温度并更新您的温度。

    Youhao:对于9A 输出、 您应该考虑同步升压、因为输出二极管会导致巨大的功率耗散、并且如果没有良好的散热器、它可能会成为主要的散热问题。

    Pratik:让我们知道在哪里提供散热器。

    优豪:如果二极管在输出为9A 时的压降为0.7V、则二极管的导通损耗将为6.3W、仅这会导致效率下降约14.3%、更不用说 MOSFET 和其他组件的损耗了。

    Pratik:电流为5.5A 时、二极管压降为0.5V、而总损耗约为2.75W。 如果我们对二极管使用较低的压降电压、则我们可以将效率提高到某些情况。 对于5.5A、MOSFET 压降约为0.2V。 请更正我的理解。

    Youhao:同步升压转换器似乎是更好的选择。  您可以看一看 TPS61288

    Pratik:根据您的建议、TPS61288处于预览阶段、将无法在我们的设计中使用。 您能否根据我们的应用提供 TPS61288的测试数据? TPS61288在生产阶段的计划是什么。

    请提供有价值的建议、说明如何通过更改某些组件来提高当前设计的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    可以改进布局。  电流感应电阻器 R170应旋转180度、使交流电流环路直接、向前、并具有最小的封闭空间面积。  交流电流环路包括: Q10->R170->Ceramic output acams->D23->Q10。   在您的布局中、此交流电流环路在 PCB 上不必要地运行很长的距离。  我没有看到陶瓷电容器、只是看到四个电解电容器在左侧并延伸到左侧。  

    但是、我认为二极管可能会导致主要损耗。  MOSFET 是您可能也需要注意的另一个器件。  

    关于 TPS61288、我需要联系我们的支持专家进行评论。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    TPS61288将于今年年底发布。  

    一个负载或多个负载使用9A 输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    我们已经测试了一些情况、并想知道为什么负载电流开始增加时输出电压会线性下降。

    看起来升压转换器不能正常工作。

    让我知道这里有什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    它似乎会影响占空比。  我在您的第一篇文章中回顾了您随附的 Webench 原理图、发现电流感应引脚(ISENSE)上的 Cflt 仅为10pF。  您能否将其提高到100pF、并查看您是否保持了输出规定?   

    谢谢、

    Youhao