主题中讨论的其他器件: CSD17309Q3、 TPS61288
大家好、团队、
我在我们的设计中使用的是上一个修订版本2中的 LM3478。
我们无法在高电流应用期间获得效率。
输入电压- 3至4.2V (具有3C 电池的锂离子电池1S10P 配置)
VOUT- 4.2
最大输出电流应用- 5.8A
最大输出电流为-9A
我无法获得 Web-Bench 应用程序图中声称的效率。
下面是设计中选定的器件列表。
MOSFET - CSD17309Q3
二极管- TSP10H45S S1G
电感器- XAL7070-102MEC
此处还附上了效率测试结果、原始网络基准和我们的实际设计原理图。
请告诉我们您的合适建议。