This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:在什么情况下 GPIO3(EN_MCU3V3_LDSW)输出高电平电压?

Guru**** 2304820 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957817/tps6594-q1-in-what-situation-will-gpio3-en_mcu3v3_ldsw-output-high-level-voltage

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

大家好 、

我的客户现在在设计中使用 TPS659413。

您能否帮助确认 TPS659413是否已加电、 在什么情况下 GPIO3(EN_MCU3V3_LDSW)输出高电平电压?

我们是否有这方面的任何文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有关使用 TPS6594-Q1 PMIC 为 DRA829V 和 TDA4VM 供电的信息、请参阅用户指南的图10。  请注意、这是到活动状态的转换。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    客户使用 TPS659413。

    插入 DP 显示屏后、PMIC-A (TPS659413)的 PIN20 (nPWRON/ENABLE)输入为高电平后、PMIC-A 不能正常工作、GPIO3 (EN_MCU3V3_LDSW)不输出高电平。

    在客户实验之后、我们发现它可能与时序有关。 提前 PIN20的高初始化输入时间(nPWRON / ENABLE)可提高电路板启动的可能性。 何时需要提供启用功能? 手册和文档中未找到具体说明。
    此外、客户只在插入 DP 屏幕后提高了启动的可能性、或者没有启动的可能性很小。 这是否与使能的上升沿相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      TPS659413应与 TPS659411搭配使用。  如果 TPS659411不存在、则 TPS659413将尝试与 TPS659411建立15次通信、然后进入安全恢复模式。

      请注意、在 EVM 中、nPWRON/ENABLE 引脚连接到 VCCA (通过上拉电阻)、因此时序非常短、但不早于 VCCA。

      器件通电后、连接到器件并读取哪些中断处于待处理状态将很有价值。  这将指示阻止器件进入运行状态(活动状态)的任何故障。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    当使能引脚获得高电压电平时、GPIO3 (EN_MCU3V3_LDSW)不输出高电压电平。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Amelie、

     请询问客户将 TPS659413与 TPS659411搭配使用;他们已被设计为用作 J7处理器的双 PMIC;两者都不能单独使用; 这是 GPIO3 (EN_MCU3V3_LDSW)不输出高电压电平的原因、即使 ENABLE 引脚达到高电压电平也是如此。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的回复。  我是客户、哈哈。

    我们在自己设计的 TDA4VM 电路板中同时使用 TPS659413和 TPS659411。 当 DisplayPort 接口未连接到监视器时、该板可以引导、TPS659413的 GPIO3 (EN_MCU3V3_LDSW)可以输出高电平。

    当前的问题是、只要 DP 接口连接到监视器、电路板就很有可能不启动。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、刘先生、

     如果是、请检查 DP 接口的电源轨、连接显示器时可能会过载。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的回复。

    V3V3_DP0未启用、LDO 的 EN 始终为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    显示器有自己的电源适配器、Linux 测试应用程序不启用 V3V3_DP0。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、刘先生、

      您是否还可以咨询 TDA4VM 电路板的应用工程师? 根据您在上面分享的内容、我们无法看到 GPIO3(EN_MCU3V3_LDSW 与 V3V3_DP0的使能信号之间的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    测试应用程序是一个 Linux 程序、用于为 DP 显示屏幕提供图片以测试 DP 接口、我们没有编写它。

    DP 接口中的3V3从未使用、因此它不是3V3输出过流。

    我们让 PMICA 的 EN 保持较高的水平、例如、使用功率级1的3V3电源正常状态、电路板很有可能启动。

    我们怀疑它与时序有关、但当我们让 PMICA 的 EN 保持领先时、它仍然很可能无法启动。

    当显示屏连接到我们设计的 TDA4板的 DP 接口时、VDD_IO_3V3将为1.2V、DP0_HPD 将为2.1V。 我们认为 DP0_HPD 会引发 VDD_IO_3V3,我们认为这种情况是异常的,对吧?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试应用程序是 TI Linux 的测试程序。 该程序向显示屏提供图片、以测试 DP 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirs、

    非常感谢。

    我们是客户、我们设计了自己的 TDA4板、同时使用 TPS659413和 TPS659411。

    当 DP 接口连接到显示屏幕时、我们的 TDA4板很有可能无法启动。

    当未插入显示屏时、电路板可正常启动。

    然后、我们发现 PMIC-A (TPS659413)和 PMIC-B (TPS659411)不能正常工作。

    我们继续测量 EN、然后发现当 EN 为高电平时 PMIC-A 不能正常工作。

    我们很惊讶 DP 接口如何影响电路板的启动和 PMIC 的工作。

    接下来、我们怀疑时间。 我们让 PMICA 的 EN 保持较高的电平、我们使用1级3 的电源正常来启用 PMICA、然后电路板具有较高的引导概率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您能否提供第1级3的电源正常(ENABLE)与 VCCA、VIO_IN 和 GPIO3之间的时序关系?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、刘先生、

     没错、 DP0_HPD=2.1V 会影响 VDD_IO_3V3、这是不正常的。  VDD_IO_3V3不能为1.2V;我认为这是启动失败的原因。

     请尝试通过在连接监视器之前上拉其 EN 引脚来使 DP 端口电源 V3V3_DP0保持启用状态。