Other Parts Discussed in Thread: LMR14010AEVM, LMR14010A
主题中讨论的其他器件: LMR14010A
你(们)好
我基于 LMR14010AEVM 设计了 LMR14010、输出电压正确、但问题是电感器很热。
此外、 您是否有 LMR14010AEVM 的光绘文件或设计文件?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMR14010AEVM, LMR14010A
你(们)好
我基于 LMR14010AEVM 设计了 LMR14010、输出电压正确、但问题是电感器很热。
此外、 您是否有 LMR14010AEVM 的光绘文件或设计文件?
谢谢你
Amir、您好!
感谢您分享您的原理图和布局。 原理图中的元件值看起来不错、但布局可以改进。
查看我发送的 Gerber 文件、以更好地了解布局。
器件工作的环境温度是多少? 电感器温度上升了多少?
您是否检查了 SW 节点和输出节点以确保波形稳定?
0.25A 输出负载下的输入电流是多少?
此致、
Harrison Overrurf
你(们)好
感谢您的快速重播。 关于布局、该板为4层、所有层上都有一个接地层、正如您在光绘文件中看到的那样。 关于 Vin 电容器、我将其移至尽可能靠近的位置、感谢您的反馈。
我还为您附上了 Gerber 文件。 该部件位于底层。
电路板在环境温度下运行、但电感器和周围器件的温度接近50C。
VIN 为24V、输入电流约为100mA
此外、我放置了一个不正确的开关信号图像。
e2e.ti.com/.../A_2D00_1302-X1.zip
如果您有任何其他问题、请告诉我。
谢谢你
您好、Amir、
感谢您提供的答案。
是的、您发送的示波器照片似乎表明器件在 ECO 模式下运行、这意味着电感器电流在稳定状态下达到0A、而这不应发生。 我计算出电感器电流纹波应约为250mApk-pk。
如果您增大负载电流、SW 波形行为是否会发生变化? 温度是否发生变化?
如果减小负载电流、SW 波形会发生变化、会怎么样? 温度是否发生变化?
如果增大/减小输入电压、SW 节点性能或温度是否有任何变化?
假设输入功率为24Vin、引脚=2.4W、输出功率 Pout=5V*0.25A=1.25W、则总效率为52%。 根据数据表、效率应在80%以上。 这种1.15W 的功率损耗肯定会导致您看到的温度上升将近25°C。 您在何处测量输入电压? 您是否直接测量了器件的 VIN 引脚和 GND 引脚? 屏幕截图似乎表明输入电压为13.5V。 VIN 引脚与 VSYS 之间的长迹线可能会导致铜损耗、这是我们计算的损耗的主要原因。
使用 Wurth Electronics RedExpert 工具、我估计电感器的总损耗约为37mW、这不足以应对您遇到的温度上升。
https://redexpert.we-online.com/redexpert/
请预计感恩节假期会延迟响应时间、我将在11月30日结束前回复您。
此致、
Harrison Overrurf
你(们)好
感谢快速重播、我计划通过任何方式更改布局、因为这是版本 X0、其他部分也需要更改。
我已尽可能遵循数据表中的布局指南行、如下面随附的 Gerber 文件中所示。
如果我能得到任何帮助,我会被告知。
e2e.ti.com/.../A_2D00_1302-v117_5F00_2020_2D00_12_2D00_01.zip
谢谢你