This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14010AEVM:LMR14010AEVM 文件

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14010AEVM, LMR14010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958822/lmr14010aevm-lmr14010aevm-files

器件型号:LMR14010AEVM
主题中讨论的其他器件: LMR14010A

你(们)好

我基于  LMR14010AEVM 设计了 LMR14010、输出电压正确、但问题是电感器很热。  

此外、 您是否有 LMR14010AEVM 的光绘文件或设计文件?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    我已附上 Gerbers below.e2e.ti.com/.../BSR037A_5F00_Gerbers.zip 

    请分享您的原理图和布局以及以下信息:

    输入电压(最小值、典型值、最大值)

    输出电压

    输出电流

    开关频率

    您还可以分享您的电感器器件型号吗? 谢谢。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    下面是您要求的原理图和布局。  

    VIN = 16V-24V
    Vout = 5V
    输出电流= 250mA

    开关频率= 700kHz
    电感器: 74437346220

    如果您需要其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    感谢您分享您的原理图和布局。 原理图中的元件值看起来不错、但布局可以改进。

    1. 看起来您是在较低层连接 GND 层、而不是在顶层连接实心铜区域。 最好在顶层包含一个较大的铜平面、以帮助散热
    2. 输入电容应更靠近 VIN 引脚。

    查看我发送的 Gerber 文件、以更好地了解布局。

    器件工作的环境温度是多少? 电感器温度上升了多少?

    您是否检查了 SW 节点和输出节点以确保波形稳定?

    0.25A 输出负载下的输入电流是多少?

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速重播。 关于布局、该板为4层、所有层上都有一个接地层、正如您在光绘文件中看到的那样。 关于 Vin 电容器、我将其移至尽可能靠近的位置、感谢您的反馈。

     我还为您附上了 Gerber 文件。 该部件位于底层。

    电路板在环境温度下运行、但电感器和周围器件的温度接近50C。

    VIN 为24V、输入电流约为100mA  

    此外、我放置了一个不正确的开关信号图像。  

    e2e.ti.com/.../A_2D00_1302-X1.zip

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    感谢您提供的答案。

    是的、您发送的示波器照片似乎表明器件在 ECO 模式下运行、这意味着电感器电流在稳定状态下达到0A、而这不应发生。 我计算出电感器电流纹波应约为250mApk-pk。

    如果您增大负载电流、SW 波形行为是否会发生变化? 温度是否发生变化?

    如果减小负载电流、SW 波形会发生变化、会怎么样? 温度是否发生变化?

    如果增大/减小输入电压、SW 节点性能或温度是否有任何变化?

    假设输入功率为24Vin、引脚=2.4W、输出功率 Pout=5V*0.25A=1.25W、则总效率为52%。 根据数据表、效率应在80%以上。 这种1.15W 的功率损耗肯定会导致您看到的温度上升将近25°C。 您在何处测量输入电压? 您是否直接测量了器件的 VIN 引脚和 GND 引脚? 屏幕截图似乎表明输入电压为13.5V。 VIN 引脚与 VSYS 之间的长迹线可能会导致铜损耗、这是我们计算的损耗的主要原因。

    使用 Wurth Electronics RedExpert 工具、我估计电感器的总损耗约为37mW、这不足以应对您遇到的温度上升。

    https://redexpert.we-online.com/redexpert/

    请预计感恩节假期会延迟响应时间、我将在11月30日结束前回复您。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我希望您对此表示良好的感谢。 今天上午、我很疲惫地更改输入电压、您可以看到开关引脚上的影响。(相同负载) 首次输入电压= 20V、第二次输入电压为15V。

    器件的负载是单个微控制器和一些 LED。  此外、22uF 50V COUT 也变得非常热。 如果您需要其他任何东西、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    谢谢、我度过了美好的感恩节、感谢您的屏幕截图。 即使输入电压发生变化、开关行为也会保持不变。 我想知道被测器件是否因某种原因受损。

    您是否注意到多个器件上的这种相同行为?

    是否可以尝试测试新的 LMR14010器件并查看行为是否保持不变?

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    我已经尝试使用不同的板、所有板都有相同的问题、而且发热了。 我甚至尝试焊接新芯片、效果相同。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    从您描述的多个电路板和器件中持续存在的问题来看、这让我 相信、这是基于不太理想的布局。 我认为您在这里的最佳选择是尝试 按照器件数据表第10节中列出的布局指南创建新电路板。

    如果您确实决定生产新电路板、我可以在您将电路板发送给制造商之前帮助您进行布局审查。 只需在此处发布更新的布局、我可以提供帮助。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢快速重播、我计划通过任何方式更改布局、因为这是版本 X0、其他部分也需要更改。

    我已尽可能遵循数据表中的布局指南行、如下面随附的 Gerber 文件中所示。

    如果我能得到任何帮助,我会被告知。

    e2e.ti.com/.../A_2D00_1302-v117_5F00_2020_2D00_12_2D00_01.zip

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!  

    在布局改进方面、输入电容 C40的 GND 端子应紧邻肖特基二极管 D3的阳极(GND)。 这是一条高 di/dt 路径、您应该最大限度地减小其中的电感。

    请注意组件是如何放置在评估板 LMR14010A 上的。

    电感器的温度有多高?

    电感器周围是否有其他热组件?

    谢谢、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Denislav

    再次感谢您的快速响应。 如下图所示、我将 C40移至靠近 D3的位置。 但我的问题是、在我测试 C40的板上、它已经接近 D3。

    C39的温度大约为50-55°C、电感器的温度大约为48-55°C。 C39 (输出电容为22uF 50V)是最热的组件。

    电感器旁边没有其他设备。  

    这是电流电路 C40位置。 接近 D3。 这是变得很热、不稳定的电路板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    输出电容器连接到电感器和 GND 覆铜。

    我不会期望输出电容器比电感器热。

    输出电容器上的 GND 覆铜是否会从连接到 GND 的其他电路中变热?

    我想知道它是否会将热量桥接到电感器上。 我必须说、20摄氏度的上升幅度不大、并且完全处于组件的工作范围内。

    与数据表相比、您能否测量降压稳压器的效率以查看其是否处于预期范围内?

    谢谢、
    Denislav