请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL536A-Q1 主题中讨论的其他器件: BQ75614-Q1、 BQ79606A-Q1
尊敬的 TI 团队:
感谢您的支持。
这是 Takashi。
我尝试查找 FFULL 数据表中的4项。
|
bq76PL536A-Q1 |
|
BQ7961x |
|
BQ75614-Q1 |
|
BQ79606A-Q1 |
我只想知道每个引脚的输入/输出以及电流或电压速率和 AD、引脚特性、最大速率和建议速率等。
可以帮帮我吗?
非常感谢您的耐心等待。
此致
Takashi Matsumura