This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A-Q1:BQ7961x 和 BQ75614-Q1的完整数据表

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A-Q1, BQ75614-Q1, BQ79606A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961444/bq76pl536a-q1-full-datasheet-for-bq7961x-and-bq75614-q1

器件型号:BQ76PL536A-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ75614-Q1BQ79606A-Q1

尊敬的 TI 团队:

感谢您的支持。

这是 Takashi。

我尝试查找 FFULL 数据表中的4项。

bq76PL536A-Q1

BQ7961x

BQ75614-Q1

BQ79606A-Q1

我只想知道每个引脚的输入/输出以及电流或电压速率和 AD、引脚特性、最大速率和建议速率等。

可以帮帮我吗?

非常感谢您的耐心等待。

此致

Takashi Matsumura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    536和606的数据表已公开提供: https://www.ti.com/product/BQ79606A-Q1 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    论坛没有让我完成我的消息:以下是全部内容:

    536和606的数据表已公开提供: https://www.ti.com/product/BQ79606A-Q1。 建议使用606、因为它是536的更新改进版本。

    至于其他两个部分,它们很快就会公开,但到目前为止还不可用。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    非常感谢您的支持!

    此致

    Takashi