Other Parts Discussed in Thread: PTH03050Y
大家好、团队、
我的客户在45°C 95% RH 环境下离开 PTH03050Y 后立即观察到启动后的输出电压振荡。
您能告诉我们这是否受支持吗?
我没有得到、因为数据表中没有明确说明湿度规格。
此致、
Itoh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Chris 和 San、
请从 此处的内部链接中找到波形和原理图。
客户仍会看到涂层后出现振荡、以改善湿度下的工作情况。
振荡看起来像锯齿状。 您对该振荡的原因有什么看法吗?
当客户尝试循环通电时、异常操作会变得更好、因此这不应是由水造成的。
此致、
Itoh
感谢您发送这些详细信息 Itoh-San。
正常启动和异常启动之间有何不同? 不同的器件是否正常工作? 他们测试了多少种不同的器件? 在相同条件下、同一器件有时工作、有时不工作吗? 异常启动是否仅在高湿度环境中发生、或者是否在正常条件下发生?
在原理图上、它们违反了 D/S 中的输出电容器指南:
在 µF 上使用时、只要陶瓷电容的总值不超过300 μ F、其组合 ESR 就不重要。 µF、为了防止形成局部谐振、请勿将超过五个相同的陶瓷电容器与值为10 μ F 或更大的电容器并联
除了仅300uF 的陶瓷电容外、它们能否在输出端使用高 ESR (>8m Ω)电解/钽/聚合物电容重新测试?