This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH03050Y:高湿度高温运行

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: PTH03050Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956024/pth03050y-high-humidity-high-temperature-operation

器件型号:PTH03050Y

大家好、团队、

我的客户在45°C 95% RH 环境下离开 PTH03050Y 后立即观察到启动后的输出电压振荡。

您能告诉我们这是否受支持吗?

我没有得到、因为数据表中没有明确说明湿度规格。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    您能否发布显示问题的 Vin、Vout、Vref 和抑制波形?

    正常/较低湿度下是否会出现此问题?

    模块上的高湿度水平是否会凝结为水?  这可能会导致短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris 和 San、

    请从 此处的内部链接中找到波形和原理图

    客户仍会看到涂层后出现振荡、以改善湿度下的工作情况。

    振荡看起来像锯齿状。 您对该振荡的原因有什么看法吗?

    当客户尝试循环通电时、异常操作会变得更好、因此这不应是由水造成的。

    此致、

    Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送这些详细信息 Itoh-San。

    正常启动和异常启动之间有何不同?  不同的器件是否正常工作?  他们测试了多少种不同的器件?  在相同条件下、同一器件有时工作、有时不工作吗?  异常启动是否仅在高湿度环境中发生、或者是否在正常条件下发生?

    在原理图上、它们违反了 D/S 中的输出电容器指南:
    在 µF 上使用时、只要陶瓷电容的总值不超过300 μ F、其组合 ESR 就不重要。 µF、为了防止形成局部谐振、请勿将超过五个相同的陶瓷电容器与值为10 μ F 或更大的电容器并联

    除了仅300uF 的陶瓷电容外、它们能否在输出端使用高 ESR (>8m Ω)电解/钽/聚合物电容重新测试?