This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:TRM 中的关断堆栈电压单位与 BqStudio 不同

Guru**** 2592080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961623/bq76952-the-unit-of-shutdown-stack-voltage-in-trm-is-not-the-same-with-bqstudio

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

先生,您好:

请告诉我们哪一个单元是正确的? TRM 还是 GUI?

请向我们提供您的建议。

非常感谢。

此图来自 TRM。

此图来自 BqStudio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    BQStudio 正在为您执行 x10以进行显示。  

    如果在 BQStudio 中启用高级视图、您将看到显示的值和单位(默认为6000mV)以及物理地址、数据长度、行、偏移量和本机单位(10mV)。  如果您获取0x9241物理地址并在 bq769x2命令序列窗口中从默认器件中读取它、则返回0x0258或600。  应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa11 可能会有所帮助、类似于图3-9的前两行。