您好!
我正在尝试确定与非103AT 热敏电阻一起使用的系数。
我在 slua398中找到了 Excel 工具、但即使我输入了默认的103AT 参数、也很难使其正常工作。
令人困惑的是、bq34110上的热敏电阻将 TS 引脚上拉至2.5V 基准。 然后、技术参考手册描述了一个在内部实现的下拉电阻、数据表显示当下拉电阻打开时、TS 引脚输入阻抗为5k。
slua398的热敏电阻系数 Calculator.xls 中给出的 sketch 显示了具有固定上拉电阻的 TS 引脚、热敏电阻将其拉至接地。
如何在计算器中设置参数以解决此差异? 如果我在中输入103AT 电阻曲线、我希望生成的参数与默认参数相匹配、但我目前无法在附近的任何位置获得这些参数。
谢谢、
Simon