This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:关于四向加电序列(&quot);TPS6508641"

Guru**** 2517880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960971/tps650864-about-power-up-sequence-of-tps6508641

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:TPS544B25

您好!

我正在开发安装了 Zynq UltraScale+ MPSoC (XCZU3EG-1SBVA484I)的原始 PCB。
我还采用了用于 Zynq UltraScale+的 PMU (TPS6508641)。 我选择的芯片是否正确?

请参阅 TPS6508641的数据表。
如图6-9所示,当连接时,我认为它们无法满足“VCC_PSPLL”和“VCCC_PSIO”之间的 Zynq UltraScale+上电序列。
请查看下图。
我已从 DS925 (Xilinx 数据表)中检查上电顺序。
我的理解是否正确?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的理解是、排序的关键部分是 VCCC_PSIO 不应在 VCC_PSAUX 之前上电、同时上电不会导致泄漏电流。

    Xilinx 设计的 Ultra96板将它们短接在一起: www.96boards.org/.../ultra96-schematics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复!

    您能否回答以下其他问题?

    问题1.
    在 Ultra96中,如下所示,TPS22920YZPRB (U31、U32)用于生成"VCC_PSINTFP"和"VCCINT"。这些器件与“加电/断电序列”相关。

    www.96boards.org/.../ultra96-schematics.pdf

    问题2.
    数据表中的滤波器、我如何编写它? 我可以将其设为 Ultra96吗?

    问题3.
    在 Ultra96中、电源仅由 TPS6508641生成。
    当我参考下一页时、VCCINT 由 TPS544B25生成。 这是电流容量还是其他问题?

    e2e.ti.com/.../843624
    (Schematic PMIC_MPSoC_XCZU6CG.pdf)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 Q1、它取决于您想要使用的有关 PS/PL 的架构。 我参考了本文档第34页中概述的 Xilinx 电源架构 :www.xilinx.com/.../ug583-ultrascale-pcb-design.pdf

    对于 Q2、我建议遵循 Xilinx 的示例。  

    对于 Q3、是的、它主要取决于 Q1的配置。 如果 VCCBRAM = VCCINT、则它们可以合并。 如果 VCCINT = 0.72V、则它们需要是单独的。