This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反激式转换器

Guru**** 2768795 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961066/flyback-converter

主题中讨论的其他器件:UCC28782

尊敬的 TI 团队:

            我正在寻找效率接近92%的反激式转换    器的 PWM 控制器 IC 或参考设计产品、输入电压为通用输入电压为180至230伏交流电压、输出为46伏直流4安、转换器可以是准谐振或有源钳位反激式转换器。 为了提高转换器的效率、有哪些方法和可用的 IC 可提高效率  

使用

谢谢、此致

Puneet B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的主题帖已分配。 您很快就会收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、您好!

    通常,传统的反激式(如 QR)在满足您的效率要求方面有点困难。 我认为、适合您设计的最佳解决方案是 LLC。

    建议使用 UCC25640X,对于 ACF,UCC28782可能会触及效率 ,但对于转换模式控制 ,输出功率会稍高一些。 我仍然建议您选择 LLC。

    谢谢。