Other Parts Discussed in Thread: UCC28782
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28782尊敬的 TI 团队:
我正在寻找效率接近92%的反激式转换 器的 PWM 控制器 IC 或参考设计产品、输入电压为通用输入电压为180至230伏交流电压、输出为46伏直流4安、转换器可以是准谐振或有源钳位反激式转换器。 为了提高转换器的效率、有哪些方法和可用的 IC 可提高效率
使用
谢谢、此致
Puneet B